This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:关断时间

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663396/tlv62084-shutdown-time

器件型号:TLV62084

您好!

您能告诉我 TLV62084的信息吗?
由于我想 知道该器件的关断时间、是否有任何信息?
输出电压为1.8V、负载条件为600mA。
即使它与条件不同、我也希望有测量波形等数据。

此致
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuco-San、您好!

    很高兴在 E2E 上与您联系。
    我可以为您提供精确的输出电压和负载条件下的一些测量波形。
    我只需要知道您所谓的"关断"是指什么:您是将 EN 引脚拉至接地、还是关闭 Vin 电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel -San、

    感谢你的答复。
    我想知道"将 EN 引脚拉至接地"的关断时间。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuco-San、您好!

    不用客气。

    关断时间在很大程度上取决于您使用的应用配置。 尤其是在电感器和输出电容器上。 您可以分享您的价值观吗? 如果您有原理图、我还将为您回顾一下原理图。