This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5001A:TL5001A 未启动

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TL5001A, TL5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663624/tl5001a-tl5001a-does-not-start

器件型号:TL5001A
主题中讨论的其他器件: TL5001

晚上好。

我使用 TI 控制器进行直流转换。 在我的最后一个 PCB 上、我使用 TL5001A、但我认为在某处发生了错误、因为只有当我在 SCP 引脚上接地时、该控制器才会启动。 TL5001启动后、按预期运行。

我的测试电路 是 http://www.systella.fr/tl5001.pdf

输入:24Vac,50Hz

无负载。

我尝试修改 C13 (直到100uF!) 没有任何结果。

在发布到这里之前、我已经重新做了两次所有计算、我不明白我的错误在哪里。

欢迎提供帮助。

此致、

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持该器件的工程师已外出。 他将在下周回答你的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我已经做了一些测试。 使用电解 C13 (100uF)时、TL5001A 无法启动、但使用10uF (薄膜)时、它会按预期运行。 5uF 是不够的。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于浪涌电流为输出电容器充电、您似乎会遇到电流限制。 但是、我无法打开您在原始帖子中提供的链接。 您可以通过电子邮件将原理图发送至 youhao.xi@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了我的错误。 我用一个10uF 电容器替换了 CCSP (1uF 是不够的)、并且我在 SCP 和接地一个10kR 电阻器之间有令牌。 实际上、我发现在主电源断开后、Vscp 一直增加到2V (!)。

    我将向您发送我的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发送原理图。 如果安装了10k、则 CCSP 电压不应高达2V、因为10k 和内部185k 会形成分压器以共享2.5V 电压。 您是否检查了您的10k 是否焊接良好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、10k 是良好焊接的。 我可以更改该值。 但在电源断开后、Vscp 上升至2V、没有该电阻器。