This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:无法激活-报告 VCOMF

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652533/tps65185-fails-to-go-active---reports-vcomf

器件型号:TPS65185

快乐的假期!

我们中的一些人需要在圣诞节期间工作、并且 对 TPS65185有疑问...

设置是一个新电路板、实现了经过验证的设计和基本的典型应用原理图。  按顺序为唤醒和上电信号上电时、器件处于活动状态、I2C 正常工作。 但是、电源轨会关断、 VCOMF 通过 INT2寄存器报告(值为0x04)。

问题是 VCOM_CTRL 保持低电平、测量 VCOM 时显示~0v。 VCOM1和 VCOM2寄存器反映了它们的默认值。 即使将 VCOM 设置为0x0、也不会显示任何更改。

此外,使用 I2C 加电-写入0x80以启用(0x01)寄存器的行为也相同。

VN 信号。 VB 持续在5V (=VIN)上。

有什么想法会导致这种情况?

非常感谢您的帮助!

加仑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您好、

    这两个影像都适用于 VN 吗? 我们能否获得更详细的 VN 屏幕截图、可能是20ms/div? 输入电压也可能有所帮助。

    在 VCOM_F 故障之前、我会遇到 VN_UV 故障。

    您能否确认散热焊盘未连接到 GND?

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rick、新年快乐!

    感谢您在这里的帮助。

    已仔细检查散热垫,它连接到 VN 和 VEE_IN (未连接到 GND)。 在上一篇文章中,两幅图像都用于 VN。

    我会预期 VN_UV 故障、但我从未看到过、仅 VCOMF 有某种原因。

    请参阅随附的20msec/单位新屏幕截图。 蓝色= VN、黄色= 5V VIN:

    有什么想法吗?  

    获得您的帮助!

    加仑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您好、

    我还无法解释、有多少设备存在此问题? 如果只有一个、更换设备是否能解决问题? 如果这种情况发生在多个电路板上、您是否愿意分享您的原理图?

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    所有测试过的器件(4)现在都出现此问题、即使尝试在2块电路板上手动更换器件、结果也是一样的。

    在另一个测试中、我看到 VCOM1设置为0x7D (复位值)或0x10 (见下文)时的行为差异。 VN 似乎没有生成、所以 VCOM 生成正电压、因此 VCON 故障是合理的?

    此外,请检查原理图。 请注意这些已实施的小修复:删除了 R45,VB 连接到 VDDH_IN,在 VN 和 GND 之间添加了10uF 电容器。

    提供支持!

    期待任何想法。

    谢谢

    加仑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您好、

    是的、VN 和 VCOM 之间似乎存在关系、VEE_IN 上的单个10uF 可能不足以解决问题。 电容的放置也应有所不同、在这里、最好将 U17上的 A1直接连接到 L12的接地引脚、甚至外部电容器也可能不够、具体取决于电路板的布局。 还建议为 VCOM_IN 使用一个小型专用电容器。 在较小的时间范围内比较 VN_SW 和 VCOM 的示波器截图可能有助于调试这种行为。


    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Rick、

    请参见下面的示波器照片,VN_SW 显示为蓝色,VCOM 显示为黄色。

    这是另一个电容器较近的器件。

    有什么想法?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    如您所建议、在 U17的 A1上放置额外的电容器后、我看到 VN 信号得到了改善、现在 VN 信号降至-8v、并生成 VN_UV。

    VN 为黄色。

    什么可能导致 VN 无法达到-16V?

    感谢您迄今为止的帮助!

    加仑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您好、

    VCOM_F 中断是否仍在发生?

    VCOM 轨上的噪声似乎与探头耦合、感谢您提供更近的示波器截图。

    电感器的阳极是输出电容器的最佳位置、但现在升压转换器上的总输出电容是多少? VN_UV 上有~50mS 抗尖峰脉冲、并且输出电容的降低可缩短达到调节目标所需的时间。 它还有助于研究输入电容器。 将 C78替换为10uF 并尝试将 VIN_P 直接连接到电感器上的公共接地引脚也可能有所帮助。 在启用其他稳压器时、通过探测该电源轨将显示输入电压是否随着输出电容器最终充电而下降。


    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    不会、VCOM_F 不再出现。 现在 VN_UV 持续发生。

    您可以在下面看到 VN_SW 和 VN 的信号:

    我已经尝试将 C78的电容增加到10uF 并将其降低、没有改变。

    VIN 极其稳定、由@ 5V 外部电源注入、几乎没有电流限制。

    是否有如何继续的想法?  

    谢谢!

    加仑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    您能否确认整流二极管的额定电流? 从原理图中可以看到、它可能是150mA、但 VN 的开关电流限制通常为1.5A。 我们的 EVM 采用额定电流为1A 的平均二极管、峰值电流为5A

    我在开关周期中没有看到明显的低侧、如果二极管无法处理开关电流、它可以解释这种行为。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    首先,我要感谢您至今提供的支持!

    第二、我们在这里取得了进展、我听从了您的建议、将 U17二极管替换为肖特基二极管(2A、30V)、并将 L12电感器替换为4.7uH 1.9A/90m Ω、VN 电容器为4.7uF/50V。 结果看起来很有希望、现在我看到 VN 降至-30V (我希望它达到-16V)非常快、并且不会通过 INT1/INT2产生错误!! 显然、不会生成 VB 和其他电压轨。

    请参阅 VN 图像:

    有什么想法会导致 VN 像这样过冲?

    DCDC2似乎应该独立于连接到 PMIC 的其他无源组件工作、对吧?

    再次感谢、

    加仑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    DCDC2可以独立工作、但如果反馈引脚(VN)实际上未连接到输出电容器、则可能会发生这种情况、因为它使用该节点调节目标电压并识别 UV/OV 条件。 新部件是否有可能未连接到 VN?

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    我看到您的点、但 VN 电容器连接良好。 我已经仔细检查并添加了更多电容(4.7uF 与~14uF)、并且看到 VN 上升/下降时间分别变得更长。

    我在这里捕获了 VN_SW (两个图像)、看起来很奇怪:

    有什么想法?

    谢谢、

    加仑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在 VEE_IN 测试点确认了这些电压、则可能会损坏 VN 引脚(26)、并且可能需要更换该部件。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    这是否解决了该问题?

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您的跟进。

    不、恐怕我们卡住了。 尝试更换部件、但手动更换不成功。

    我尝试构建一个尝试隔离 DCDC2的新测试设置、我已将  VIN/VIN_P/WAKEUP /PWRUP 连接到其信号并将 VN/VN_SW 连接 到相关 L/DIOC/CAP、但器件未在 VN 上生成任何电压。 (上电序列是手动执行的)。

    接下来、我们手动修复另一个板。  

    如果您有其他方向/想法,请告诉我。  

    此致、

    加仑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    虽然 DCDC2是序列中的第一个稳压器并将独立启动、但在成功调节 VB 上的欠压故障后、器件也会关断。 但是、如果 VN 上根本没有电压、我们似乎没有达到此阶段。

    另请确保电源板(PBKG)连接到 VN。

    此致、

    Rick S.