This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10506:在强制 PWM 模式下在 PFM 和 PWM 模式之间切换

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10506, LM10506EVAL, LM26480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661885/lm10506-switching-between-pfm-and-pwm-mode-when-in-forced-pwm-mode

器件型号:LM10506
主题中讨论的其他器件: 、LM26480

您好!

在此配置中、我们目前正在使用 LM10506:

LDO 3V2 @10mA

Buck1:可在2V5至3V0 20mA 至80mA 之间进行编程

BUCK2:可编程范围为2V5至3V0 20mA 至80mA

Buck3:固定1V2 10mA

我们(出于 EMC 原因)选择了让开关在强制 PWM 模式下运行。

当降压1和2上的负载从80变为20mA 时、无论"强制 PWM"设置如何、它们都从 PWM 变为 PFM。

我们是否可以采取任何措施来避免这种情况? 是否有设置? 还是必须添加最小负载?

无论如何、buck3始终处于 PFM 模式。 很高兴也可以在 PWM 模式下实现这一点。

我知道我们正在牺牲效率、但这是我们愿意做出的折衷。

此致、

弯曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弯曲、

    您是否有一个原理图、您可以在探测开关节点的同时共享并显示从80到20mA 负载的转换情况的示波器截图?

    我不确定你说" buck3始终处于 PFM 模式"时的意思。

    寄存器 0x0A、降压控制、有3位用于强制 PWM 设置、其中位4 = Buck1、位3 = Buck2、位2 = Buck3
    当寄存器的位2 0x0A 设置为"1"、Buck3应处于强制 PWM 模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我今天将做你要求的示波器照片,但我可以做一点详细说明。

    我们已将所有降压转换器配置为强制 PWM。 当负载为80mA 时、一切都井然有序。

    当我们降低负载时、降压转换器进入 PFM 模式。 我的问题是 、在什么负载下、我们将看到该瞬变?

    无论我们做什么,我们都会看到 buck1->3进入 PFM,而不管“强制 PWM 设置”如何。 对吗?

    BR
    弯曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弯曲、

    我在 LM10506EVAL EVM 板上针对所有3个降压转换器进行了测试、并清楚地看到、即使在空载情况下、强制 PWM 也是有效的。

    连接了两个图像、这两个图像都是在输出电容器(输出电压设置为3.0V)上的 Buck1处探测 LM10506时捕获的

    PFM/PWM 自动模式(强制 PWM = 0)

    仅 PWM 模式(强制 PWM = 1)


    这种强制 PWM 模式捕获清晰地显示了周期 T = 520ns、或 Fsw = 1/T = 1.92MHz (大约2MHz)

    在 PFM 模式下、降压稳压器2和3表现出类似的行为、具有不同的脉冲大小/宽度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的努力,我有一个小更新:-)

    我们必须调试软件以使用示波器设置 PMU、我们发现软件人员访问 PMU 的方式存在相当严重的问题。

    这导致 PMU 处于 PFM 模式、我们认为它处于强制 PWM 模式。 从而表现出这种奇怪的行为。

    现在、我们拥有一个稳定且配置良好的系统、我还可以看到开关频率为2MHz。

    这一直到空载。

    完美:-)感谢您迄今为止的帮助。

    不过、我还有一个问题:您建议使用哪种模式、以便在 EMC 方面发挥最佳性能?

    Buck1上的半 H 桥开关频率为2.8MHz、Buck2上还有一个 H 桥开关。 在某些(许多/大多数 )情况下、我们可以清楚地看到传导发射测量的2.8MHz。

    我们有时根本没有任何东西。

    任何关于寻找什么的明显想法。 我知道很难给出任何难以确定的答案、但如果能知道在哪里寻找解决方案、我将不胜感激。

    我不确定是否允许我在这里分享原理图、因此我只能猜测。 我知道这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弯曲、

    关于与 LM26480相关的 EMC 部分:2MHz 强制 PWM 由于一个简单的原因将会更好。 它比 PFM 更具可预测性。 PFM 将始终低于2MHz、并且有可能在535-1605kHz 的 AM 频带中产生发射。 每当输出电压降至下限以下时、PFM 的单个脉冲就会重复、看起来在每个分立式负载条件下都有特定的频率。  

    但是、无论是否有原理图或频率图、半 H 桥电机驱动器的发射都不能为您提供太多帮助。 EMC/EMI 不是我的专业领域、尤其是在不涉及 PMIC 的情况下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    无论如何感谢你能抽出时间。
    快速而彻底的答案:-)

    我将看到我是否可以用另一种方式将这个问题固定下来。

    /Bent