This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24630:灌电流、拉电流栅极驱动能力

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649325/ucc24630-sink-source-gate-drive-capability

器件型号:UCC24630

你好。

我对 UCC 24630有疑问。

有关内容、请参阅随附的文档。

感谢 you.e2e.ti.com/.../Microsoft-PowerPoint-_2D00_-UCC24630_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    石井山

    在绝对最大值表中、+/-50mA 的限值是连续限值、直流限值或平均限值。 这些是可以持续流动的最大电流电平。

    但是、较大的峰值电流可以在更短的时间间隔内流动、从而对 FET 栅极电容进行充电或放电。 这是栅极驱动器的典型情况、其中峰值电流仅在栅极电容首次需要充电或放电时短时流动。 当栅极上的电压上升/下降时、流出/流入驱动器的电流下降。

    如计算所示、根据数据表上升/下降时间规格、平均充电/放电电流已经远远高于绝对最大直流额定值。

    我将向产品团队询问此驱动器、以检查驱动器电阻和最大峰值拉电流/灌电流。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    石井山

    我再看一下数据表、第5页对驱动器功能进行了更详细的说明-驱动下拉(关断)电阻指定为1欧姆典型值、2欧姆最大值。 因此、这将确保为 SR FET 的快速关断提供高峰值电流。

    DRV 上拉(导通)电阻未明确指定、但我已要求产品线团队提供此典型规格。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    伯纳德-圣

    感谢您的回答。

    之后、您是否从产品团队获得了有关规格的任何答案?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    石井山

    对拖延表示歉意。

    唯一可用的规格是数据表中已列出的规格。

    但如上所述、绝对最大规格是连续直流额定值、但瞬态充电/放电电流要高得多、正如您已经计算出的那样。

    驱动器是非对称的、下拉/关断功能比导通功能强。 因此、内部等效导通上拉电阻高于关断下拉电阻。

    但是、由于内部驱动器实现方式复杂、无法提供单个等效上拉电阻值、因为它会随电压电平等而变化


    您基于 di/dt 的计算将给出平均充电/放电的最佳估计值、从而估算栅极电容充电/放电所需的时间。


    我希望这足以解决你的问题。

    谢谢、
    Bernard