This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8861-Q1:LP8861-Q1建议原理图

Guru**** 2567785 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8861-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663278/lp8861-q1-lp8861-q1-suggestion-schematic

器件型号:LP8861-Q1

尊敬的

我们的客户端设计 LP8861-Q1原理图如下所示。  

e2e.ti.com/.../080LQ07_2D00_LED_2D00_20180208.pdf

您能向  我们提供建议、以供我们的客户 参考。

如有任何疑问、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我们已收到您的请求、我们将很快对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的萨洛姆
    谢谢、我们期待您的回复、确保再次确认。
    此致、
    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    原理图上的所有内容都可以、没有问题。 只有在可能的情况下、才建议在输出端添加电解电容器。 这似乎是一个低转换比应用、因此在低亮度%s 时、升压可能进入 DCM/PFM 模式切换。 为了避免任何可闻噪声问题、最好添加电解电容器、因为 DCM/PFM 期间的升压开关频率可能接近可闻频率范围。