This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LP5569:用于 LP5569的 Linux 设备驱动程序

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569, LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663830/linux-lp5569-linux-device-driver-for-lp5569

器件型号:LP5569
主题中讨论的其他器件: LP55231

工具/软件:Linux

大家好、

我正在寻找支持加载引擎程序的 lp5569的 Linux 设备驱动程序。

期待听到您的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5684.0904-lp5569_5F00_i2c_5F00_master_5F00_w_5F00_multibyte_2D00_master_5F00_code_5F00_MSP_5F00_EXP432P401R.zipHi、

    我们没有用于 LP5569的 Linux 驱动程序、但我们有 MSP432提供的具有引擎保护功能的演示源代码、我认为与 LP55231 Linux 驱动程序相比、这将有助于您进行编码工作。

    如需更多支持、请告知我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、夏季、

    感谢您的评论。

    您是否计划为客户实施 LP5569 Linux 驱动程序?

    实际上、我自己根据55231编写了 LP5569的驱动程序、但尚未实现引擎加载逻辑。

    (现在我正在等待来自 TI 分支机构的 MSP432 LaunchPad。)

    还有一点、我能否从博客/视频中获取引擎程序示例源代码-  

    谢谢。

    此致、

    WY、Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WY、

    我们没有购买 LP5569 Linux 驱动程序、如果您想与我们分享您的作品、那就完美了。

    在附件是演示的源代码之前、我上传 src 代码以方便理解。

    如需更多支持、请告诉我、 谢谢!

    夏季

    e2e.ti.com/.../T7.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lp5569.patch.cHi夏季、

    这是我到现在为止的工作。

    在查看我的工作并修复发动机加载逻辑之后。 最好的!

    谢谢、此致、

    WY、Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WY、
    非常感谢大家分享! 我们正在等待您在修复加载逻辑后进行更新。
    调试期间还有其他问题、请告诉我、谢谢!
    夏季