This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61031:反向电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61031, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663526/tps61031-reverse-current

器件型号:TPS61031
主题中讨论的其他器件: TPS61021A

您好!

我们在电池备用电路中使用 TPS61031。  我们使用锂锰电池。

该器件中是否有任何结构可保护电池免受反向电流的影响?  通常、我们会使用肖特基二极管来提供反向保护、但我们认为 TPS61031可提供足够的保护。

SW 和 VOUT 之间是否使用了可提供反向电流保护的任何结构?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果反向电流保护意味着从 VOUT 到 SW 的停止电流、则如果器件启用了 PFM、则此答案为是肯定的。
    为何选择 TPS61031? 您可以查看 TPS61021A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    您能否提供有关 TPS 如何在 TPS 发生故障时停止反向电流的更多信息?

    另外、其他版本之间的主要区别是什么?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高侧 MOSFET 将关闭电感器电流降至零。 因此没有反向电流。
    为什么 TPS 出现故障? 您提到的其他版本是什么?