This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:进入 LPM0模式和唤醒电压

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663428/tps65311-q1-entering-lpm0-mode-and-wake-voltage

器件型号:TPS65311-Q1

您好!

在我客户的系统上、当通过进入 LPM0模式关闭电源时、唤醒电压变为低电平。

TPS65311无法保持 LPM0模式、因为进入 LPM0模式后唤醒电压变为低电平。

他们希望从 SPI 命令(进入 LPM0)到接受唤醒电压的时间有一定的裕度、如下图所示。

因为它们考虑到器件可以通过 加速 正向唤醒低电平来保持 LPM0模式。

是否有这样的裕度时间?

他们的想法是否实用? (我认为不是...)

如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    在 LPM0 SPI 命令和唤醒检测之间没有任何缓冲时间。 在唤醒信号方面、我们有10us 的消隐时间、在系统层面、我认为很难管理如此小的计时窗口。  

    因此、客户应在应用 LPM0 SPI 命令之前将 WAKE 信号拉低、否则器件会再次检测 WAKE 信号并将其上电。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Murthe-San、

    我也很担心。
    感谢你的帮助!

    此致、
    Kuramochi