This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM:bqStudio 不能识别 GDK、尽管它可以看到随附的 EV2400

Guru**** 2472690 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663536/bq27gdk000evm-bqstudio-doesn-t-recognize-the-gdk-although-it-does-see-the-included-ev2400

器件型号:BQ27GDK000EVM

在 Windows 7下运行 bqStudio 时、访问 GDK 控制视图时遇到问题(可以在其中启动手动或自动充电/放电)。  有时、它在断开并重新连接 USB 电缆后工作、但在大多数情况下、工具栏中的 GDK 图标缺失、并且该选项不会出现在"视图菜单"中、即使在视图中启用了该选项也是如此。  在所有情况下(GDK 图标是否存在)、EV2400仪表板窗口中的 GDK 窗口均存在、监测计状态显示正确。  监测计本身是外部连接的 bq27542-G1。

如何使 GDK 图标可靠地显示在工具栏和查看菜单中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lance:

    您使用的是 bqStudio 的哪个版本? 尝试在 bqStudio Test 下升级到 v1.3.x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在运行1.3.54、并将立即尝试1.3.80测试。  我还想知道 GDK 评估板上的固件是否有任何更新。  我尝试在 TI 网站上查找此信息、但从未找到任何我可以使用的内容。  在 bqStudio 的仪表板窗口中、嵌入式 EV2400版本显示为0.18、我不知道如何访问 GDK 端的 FW 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.3.80版似乎工作得好得多,但1.3.54版在我第一次安装时工作正常,后来变得断断续续。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0.18版是 GDK 版本以及 EV2400。

    很高兴你解决了这个问题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lance:

    下面是指向最新 GDK FW 0.18的链接。
    www.ti.com/.../sluc578

    您可以在以下页面找到它: www.ti.com/.../bq27gdk000evm