This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:bq76930

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652234/bq76930-bq76930

器件型号:BQ76930

尊敬的 TI 专家:

我将 bq76930+ STM32 MCU 用于六节~

现在、每节电池的最大电压误差为15mV~μ V、最小电压误差为2mV ( 由 I2C 读取)

我想~ BQ76930是否可以校正写入的寄存器 μ C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、
    bq76930电池测量的典型精度为+/-10mV 25C、范围为3.6V 至4.3V。2mV 肯定更典型、但规格允许15mV。 另请注意数据表图6-2所示的特性。 如果您已将器件中存储的校准应用于 MCU 中的测量、则应最大程度地减小电池的偏移值、 该器件无法或寄存器调节单个值、且 MCU 仅存储1个值即可应用于所有电池。
    您的 MCU 代码可以在所需的电压下提供每节电池的偏移校准。 这些数据将存储在 MCU 中并应用于 MCU 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 WM5295
    非常感谢您的帮助~
    我还有一个问题需要您的帮助~

    我℃两个 BQ76930用于16节电池,、但我发现顶部的芯片温度比高10 μ m 底部~Ω
    (__LW_AT__顶部温度为34℃底部温度为24℃)是正常现象?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、
    这似乎不寻常。 您可以检查器件的温度、以查看封装是内部加热还是外部加热。 您还可以检查进入电源引脚的电流。
    请注意、每个 bq76930有2个内部温度、1和2。 温度1升高的情况并不少见、因为底部组也会看到 REGSRC 到 REGOUT 的电流发热。