This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:可编程输出电流。

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651805/tps54302-programmable-output-current

器件型号:TPS54302

尊敬的 TI:

我想对 TPS54302的输出电流进行数字编程、我希望该电流具有恒定的输出电流、但它可根据以下规格进行调节。

输入电压:24VDC

输出电压:5VDC

输出电流:0A ~ 3A (可调节恒定输出电流控制)

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我不明白你的意思吗? 您是否谈到将 TPS54302用作恒流源? 它是 LED 驱动器吗? 我们的器件旨在用作电压源、并且未听说过使用电流源。 如果它像电流源一样工作、那么设置 Vout=5V 毫无意义。 Vout 将取决于您的实际负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    需要具有固定输出电压5V 的可变恒定输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 Vout 设置为5V、则输出电流仅取决于您的负载电阻。 除非您将一些虚拟可控负载电阻与实际负载并联、否则我不知道您如何在不考虑负载的情况下控制输出电流。 但是、即使如此、实际负载中的实际电流仍然是变化的。 为什么要用作电流源? 应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是电流源、用于在测试仪中烧断。 如果输出电流>3A,输出电压将轻微下降<5V,这对我来说是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Inognito:

    我想对于 TPS54302、它具有电流限制功能、可将电感器峰值电流限制为5A。 如果您需要精确的输出限制为3A 连续直流电流,则可能需要使用外部电路来控制输出电流。