This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:易失性寄存器?

Guru**** 2610155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120, BQ25120A, BQ25121A, BQ25122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663800/bq25120a-volatile-registers

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:BQ25120BQ25121ABQ25122

您好!

寄存器是易失性的还是非易失性的? 因此、在电源复位后、无论在关断前进行何种设置、SYS 是否会始终变为1.8V?

注意:这些寄存器在 BQ25120时似乎是易失的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeid、

    BQ25120A 具有一个称为 OTP (一次性可编程)的存储器组、该存储器组在我们发货之前在工厂进行编程。

    加电时的 BQ25120A 读取该组并进行适当的配置。

    进入运输模式并唤醒-我们还会触发该读取。 此外、在看门狗过期时、我们会读取 OTP 块并重新写入所有 OTP 寄存器。

    BQ25120A 系列中的器件有时是具有不同 VSYS 电压的 OTP 引脚。 我有一个1.2V 型号、称为 BQ25122、而2.5V 版本即将推出、称为 BQ25121A。

    您正在寻找什么 VSYS?


    此致、
    Gautham Ramachandran
    电池充电器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gautham 的反馈。

    我正在考虑3V 总线电压(模拟3V 纽扣电池)。 但是、我可能也可以使用2.5V 电压。

    -除了不同的默认 SYS 电平之外、BQ25121A 是否是 BQ25120A 的确切副本?

    负载开关的电压电平如何,它是否可以独立于 SYS 电平进行配置?

    -负载开关的默认电平也是多少? 至于状态、我假设默认设置已关闭。

    -何时对 BQ25121A 进行采样?

    此致、

    Zeid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zeid、

    MCU 启动后、您始终可以将 VSYS 电压更改为3V。 )

    -除了不同的默认 SYS 电平之外、BQ25121A 是否是 BQ25120A 的确切副本?

    GR:我还计划禁用看门狗。 我要使用该器件的许多低功耗系统无法满足 BQ25120A 的看门狗计时器要求。

    负载开关的电压电平如何,它是否可以独立于 SYS 电平进行配置?

    GR:与 BQ25120A 相同。 它将配置为负载开关。 在这两个器件上、您都可以将 VINLS 连接到 PMID 并获得所需的任何电压。 您只需要余量要求。

    -负载开关的默认电平也是多少? 至于状态、我假设默认设置已关闭。

    GR:正确。 您可以使用 LSCTRL 引脚来配置它。 我们有一个内部下拉电阻器。

    -何时对 BQ25121A 进行采样?

    GR:我将就这一条单独向您发送一条消息。 (我有您的信息)我们将很快提供少量样片。 (<few hundred)

    此致、
    Gautham Ramachandran