This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:STAT1引脚问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651097/bq24450-problem-of-stat1-pin

器件型号:BQ24450

大家好、

在浮动、大容量和升压模式下进行电池充电时、STAT1引脚的实际电压是多少? 我在测试 BQ24450充电电路时具有以下读数。

浮点模式:

STAT1引脚 VTG=7mv

升压模式:

STAT1引脚 VTG=5mV

如果需要有关电路设计的其他信息、请告诉我、这些是我们的 stat1引脚的实用读数。

此致、

Prashant Chavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当天的问候!!

    我正在等待 TI 的回复、如果您需要详细了解原理图、我将提供。

    请,这是非常紧急的。

    感谢你的帮助
    普拉什兰特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在上述测试中、STAT1上的电压始终为低电平。 您的电路中有一个上拉电阻器、用于将该引脚拉至可能的输入电压。
    STAT1是否变为高电平?
    STAT2是否正在更改状态?
    您的所有电路板都是这样做的吗?