This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锂电池保护

Guru**** 2409960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652407/protection-for-lithium-battery

主题中讨论的其他器件:BQ35100BQ2970

您好!

我正在考虑将锂基主电池用于水计量产品。 它是锂亚硫酰氯(LiSOCl2)。 我想为电池提供合适的保护机制。 浏览您的网站时、我找不到任何内容。

1) 1)您能否建议此电池是否适用于我的水计量产品、因为它消耗的电流非常小?

2) 2)是否有任何适合用于此电池保护/电量监测的器件? 请推荐这些器件。

此致、

Vikas Chandra Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vikas、
    是的、这是用于此类产品的典型电池。 您是否了解过适用于这些类型电池的 bq35100电池电量监测? 为了实现电池保护、您应该考虑使用 bq297x 系列器件。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我已经了解了 BQ35100、它适用于一次电池。 为了降低产品的功耗、我更希望在主电池上使用保护机制、而不是通过微控制器进行电池电量监测和后续操作。

    BQ297x 器件似乎不能保护原电池、但它们用于可再充电的二次电池。 如果您有任何保护器件、尤其是主电池的过流/短路保护、请告诉我。

    我想知道为什么没有用于原电池的保护器件。 一次电池内是否无需适当的保护? 或者我的要求是唯一的吗? 请阐明并建议如何保护我的主电池。

    谢谢、此致、

    Vikas Chandra Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vikas、
    bq2970正是我们目前所能提供的一切。 但我不明白为什么不能将其用于主电池。
    谢谢
    Onyx