This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:充电器检测

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190, BQ24295, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663348/bq24190-charger-detection

器件型号:BQ24190
主题中讨论的其他器件: BQ24295BQ25895

您好!

我的客户有以下问题:

"您能否帮助澄清 BQ24295和 BQ24190上的充电器检测支持哪些功能? 我们的电池充电器需要能够检测 BC1.2和 Apple 标准-这些器件中的任何一个是否正常工作?"

我从数据表中看到、两者都支持 BC1.2和非标准适配器。  非标准适配器是否包括 Apple 标准?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、

    bq24190不支持任何非标准适配器(即 USB BC1.2规范所描述的适配器)。 这些是 SDP、CDP 和 DCP 类型端口/适配器。

    bq24295支持大多数非标准适配器。 但是、我无法与您将要使用的特定适配器进行交谈。 就 Apple 标准而言、我们的非标准适配器检测方案旨在区分某些电阻分压器配置。 如果您是 Apple 适配器、您想了解是否适合"表3中列出的分频器配置/规格。 bq24295非标准适配器检测"、那么它将检测到。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    我们是否有支持非标准适配器检测的 bq24190替代解决方案?  我可以将 bq25895看作是一种替代解决方案、请告诉我您的建议。

    谢谢、

    Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、

    与我之前的帖子一样、bq24295支持非标准检测。

    正确、bq25895还支持非标准检测。

    同样、请确保您使用的适配器中的电阻分压器与我们的充电器可接受的电阻分压器配置相匹配。


    此致、
    Joel H