This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61310:TPS61310,视频指示灯模式,继续当前问题。

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61310, LM36011, LM36010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647506/tps61310-tps61310-video-light-mode-continue-current-issue

器件型号:TPS61310
主题中讨论的其他器件: LM36011LM36010

您好、先生、

我有 一个 TPS61310 、尝试在"视频光"模式下使用 LED2、输出电流为325mA。  数据表显示了通过将 Tx-Mask GPIO 设定为1来支持此功能。  我已经尝试过这种方法很多次、并已验证 Tx-Mask 输入是否设置为高电平。

我正在执行的操作顺序为:

1.将 DCLC2[2:0]设置为111

2.将 Tx 掩码设置为高电平

3.将模式控制设置为视频指示灯模式

输出的电流仅为175mA。

另一件事是、TI TPS61310 EVM GUI 仅显示高达175mA 的可能电流值、该函数实际上在该器件上是否起作用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您关注 TPS61310。 有人正在研究此问题、并将在下一个工作日内作出回应。

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    感谢您的回复、但我们希望通过 urgent..please 为您提供帮助、感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、

    我认为、325mA 输出电流的寄存器设置和引脚配置是正确的。 我在工作台上验证 EVM 不方便。 我们订购了 EVM、可能需要几天的时间才能收到电路板。

    同时、我们还有几个问题要问您:

    1) 1)您是否在 TI EVM 上的系统(或)上测试过这种情况?
    2) 2)要将 Tx 掩码设置为高电平、您要将其拉至什么电压? 它是否真的很高。

    谢谢、
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    1) 1)您是否在 TI EVM 上的系统(或)上测试过这种情况? 系统上

    2) 2)要将 Tx 掩码设置为高电平、您要将其拉至什么电压? 它是否真的很高。  TX-Mask 引脚为3.3V,我确信它是高电平。

      请参阅 下面的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    任何更新…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harini 'sir、
    有任何想法..........
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、

    我刚刚收到了 EVM。 我将查看它并尽快告知您。

    谢谢、
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、

    除了 Tx-MASK 引脚、还有一个名为 Tx-MASK 的位(寄存器0x03位0)。 向该位写入1并将 MODE 设置为 FLASH 会使器件以325mA 的电流(对于 DCLC2<2:0>=7、对于 DCLC2<2:0>=6、则以225mA 的电流进行闪存、无论闪存电流设置为什么。

    在视频模式下、指令似乎不足以设置325mA/225mA。

    我们最近继承了该部分、并正在与我们的前一个团队联系。 只要我们知道更多详细信息,我就会告诉您。

    最棒的
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    好的、如果有新的更新信息、请告知我们、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harini、
    这是来自 Bison Electronics 的 Billy。
    我们使用视频模式并将 Tx-mask 值设置为1、但使用我们的 ISP 工具读取 Tx-mask、它仍然显示为0。
    我想知道我们如何在视频模式下激活325mA。

    很抱歉、我们的客户有急事、请提供帮助、谢谢。

    最棒的
    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tommy、

    感谢您的耐心等待。 当然、我会在收到有关该部件的更多详细信息后立即通知您。

    同时、您能否分享有关您的应用的更多详细信息? 您正在使用多少个通道?

    谢谢、
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Billy、

    我了解视频模式下设置325mA 的更多详细信息、并将立即返回给您。

    关于将 Tx-MASK 位读取为值0、TPS61310数据表显示"Tx-MASK 标志在读取标志后复位"。 因此、我不需要依赖读取 Tx-MASK 位。

    谢谢、
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    希望您有一个美好的假期。

    在视频模式下设置325mA 是否有任何更新? 谢谢。

    BR

    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Billy、Tommy:

    TPS61310似乎无法支持>175mA 的连续直流光运行。

    该器件最初设计用于支持手机应用中的手电筒灯、在这些应用中、热管理非常具有挑战性。 这就是部件将电流限制在如此"适中"水平的原因。 这主要是出于安全原因。

    在器件中对逻辑进行编码的方式看起来是这样的:在以直流光运行驱动器件之前(同时 Tx-Mask 位和信号为高电平)、您首先需要处于闪存模式(或者至少触发一个闪存序列) 以进入325mA 操作。  换言之、当 TX_Mask 引脚和寄存器0x03<0>都设置为附件中捕获的条件和范围快照时、代码6的闪存电流设置为225mA、代码7的闪存电流设置为~600ms。  

    e2e.ti.com/.../TPS61310_5F00_Behavior_5F00_2018Jan18.xlsx

    最棒的

    哈里尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Billy、Tommy:

    请查看我们其他支持更高电流的闪光灯/手电筒模式器件。
    1) LM36010、LM36011:单通道 LED 闪光灯驱动器、可支持高达376mA 的手电筒电流。
    2) LM3648TT:单通道 LED 闪光灯驱动器、可支持高达500mA 的手电筒电流。
    3) 3) LM3644TT:双通道 LED 闪光灯驱动器、可支持高达360mA 的手电筒电流

    最棒的
    哈里尼