This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:内部电流感应放大器,CSP-2N 建议电压范围

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662577/lm5122-q1-internal-current-sense-amp-csp-csn-recommended-voltage-range

器件型号:LM5122-Q1

您好!

在我的客户中、在冷启动条件下 CSP 和 CSN 电压有可能低于3V (例如2V)。
如果在冷启动条件下存在重负载、并且由于电池与电路板之间的电缆存在输入阻抗、则会发生压降。
它们已经增加了输入电容器、但在电路板中有空间限制。
因此、它们无法再增加电容器。  
VIN 从 LM5122-Q1的输出偏置。 因此、我们可以将 VIN 的电压保持在建议的工作范围内。

然后、我有以下问题。

(1)  
我认为、如果 CSN-CSP 电压低于建议的3V 工作条件、我们无法保证 VCS-TH1和 VCS-zcd 规格。
还有其他问题吗?

(2)
您能告诉我内部电流感应放大器的电源吗?
是来自 Vcc 还是 VIN?

此致、
Ryuji

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1) CS 引脚电压必须大于3V、否则 SENSE 可能会变为盲状态。  这种情况的解决方案是增加失调电压、以将 SENSE 引脚电压上拉。  

    e2e.ti.com/.../cs-pullup.docx

    (2) VCC 和 VIN 均不相同。  它基本上是一个浮动电路、信号在内部被电平下移至一个参考 GND 的信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yohao San、

    感谢您的支持。
    关于(1)、您能否告诉我附加文件中 Vout 的上拉原因?
    我认为只需上拉至 Vcc 就足够了。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个原因:假设 VOUT 比3V 更小时。
    (1)在输入源低于3V 时接管 VIN 电源。 这将防止 VCC 电压因输入源下降而崩溃。
    (2)上拉 CS 引脚、使其不会降至3V 以下。