This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:使用 BQ27510为新电池选择化学成分

Guru**** 2473480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661601/bq27510-g3-chemistry-selection-for-new-battery-using-bq27510

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件:BQ27510

我完成了化学 ID 选择应用手册中的步骤、并在线提交了报告。  答复是:

最佳化学 ID:274最佳化学 ID 最大值 偏差,%:3.53  


所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%

Chem Id 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
0 0 0 0

警告:偏差高于建议水平。 需要为此单元发布新的化学 ID。 请联系您的 TI 代表、将电池送往达拉斯进行表征

我有2个问题:

1) 1) 如何提交电池进行特性描述?

2) 2) 我能否在 BQ27510中短期使用化学 ID 274并获得中途的良好结果?  3.5%的"足够接近"、以获得体面的结果吗?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    3.53%足够接近、具体取决于您的应用。 我更喜欢更接近的匹配。 您为电池提交的数据是根据制造商的充电终止和切断电压规格进行循环的、还是基于您的应用? 这一点至关重要、因为它会影响匹配的精度。 请告诉我们使用了哪些电压、电流和容量电池。 如果您可以提供您提交的数据、这些数据会更有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池组为3 节串联的 Molicel ICP103450DA 电池、总额定容量为6450mAh。  充电电压为4200、锥形电流设置为420。 充电电流为200、放电电流为290、且停止电流设置为240。

    充电是在 TI 芯片设置为1.9A 的情况下完成的。  放电测试是在~700mA (C/10)下完成的、该电流实际上远高于我们的应用电流。

    我附加了数据。  e2e.ti.com/.../roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel_5F00_01_5F00_30_5F00_20.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我查看了您的 IVT 日志。 您可以继续使用 ID 274。 出现3.53% DOD 误差的原因是您的 IVT 数据介于4200mV 至3000mV 之间、但 ID 274的额定值介于4200mV 至2700mV 之间。

    我建议使用此 ID 并运行学习周期、然后在成功的学习周期完成后进行一些测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达米安

    我在了解到确保充电终止电流正确以确保 FC 位设置为满电荷并使学习电流足够高以防止 RUP_DIS 位设置的重要性后、成功地学习了一个周期 我的更新状态高兴地为0x02。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel 真是个好消息!

    很高兴您能找到它。