This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890-Q1:是否将 TPS3890-Q1与外部电阻器结合使用以实现较低的电压跳闸阈值?

Guru**** 2567785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3890-Q1, TPS3808-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662965/tps3890-q1-using-tps3890-q1-with-external-resistors-for-lower-voltage-trip-threshold

器件型号:TPS3890-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3808-Q1

团队、

您能否在 SENSE 引脚上使用其中一个 TPS3890-Q1与外部分压器一起实现0.9V 的跳闸阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julio、

    TPS3890-Q1可监测低至1.15V 的可调节电压版本。 如果您希望监控0.9V 或更低电压、我建议您使用 TPS3808-Q1、该器件可监控低至0.405V 的电压。

    如果您需要任何其他支持、请告诉我。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Michael!