This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:PMIC 上拉电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663873/tps659037-pmic-pull-up-voltage

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728

您好!

我想基于 Xilinx Kintex-7和 TI AM5728设计定制板。 我选择了 TPS6590379、希望自动使用该器件。 因此、我需要设置引导引脚以及上电和 断电等

正如我在设计指南中看到的、"TI 建议在每个 BOOT 引脚与 GND 和 LDOVRTC_OUT 之间放置一个0 Ω 电阻器的焊盘。"

"Sequence Platform Settings"部分中的"TPS659037 User's Guide to Power AM572x and AM571x"文档中、提到了"这些图中未包含的输出默认保持关闭状态。"  

LDOVRTC_OUT 输出不在这些图中、因此它处于关闭状态。 问题是、当 LDOVRTC_OUT 关闭时、如何使用 LDOVRTC_OUT 设置引导引脚等?

此致、

Siyavash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siyavash、

    LDOVRTC 是一个常开电源轨、具有固定的1.8V 输出、不受器件型号特定设置的影响。 因此、特定于平台的用户指南中未显示该信息。 数据表中的第5.3.2.2.2节 LDOVRTC 对此有更多信息。