This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:将 LM73606与另一个并行

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606, TPS54540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663894/lm73606-paralleling-the-lm73606-with-another

器件型号:LM73606
主题中讨论的其他器件: TPS54540

LM73606稳压器能否与另一个 LM73606并联以提供高于6安的输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Len:

    不可以、这是不可能的、因为它需要外部补偿才能控制环路。 而是使用 TPS54540 (具有外部补偿)在高达10A 的电流下实现此目的。 有关类似的实现、请参阅此应用手册: www.ti.com/.../slva389.pdf

    此致、
    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常有帮助...感谢您指出 TPS54540。