This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2413:TPS2413意外电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652481/tps2413-tps2413-unexpected-voltage

器件型号:TPS2413

我在12V 输入下使用了 ORing 电源轨控制器(TPS2413)、其 sch 如下所示、

当只有12V_1打开时,其它电源将具有2.5V 电压,这将驱动.in 上的 LED

http://e2e.ti.com/support/power_management/power_interface/f/204/t/537301据说从 C 到 A 的泄漏电流高达10uA。  ~ 5.11k 前端上的小负载应足以达到可接受的水平。

我尝试了4.7K、当我更改为150K .A 时、电压降变为2.2V。A 更改为-0.5V。 如果我的设计更改为150k、我想控制一下、我的电源系统是否会有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已通知相应的工程师、他很快就会回来。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我现在要研究这个问题、明天就会回来。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有新的发展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    Kari,您是否已查看过此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    在'A'上4.7K 欧姆时、预计不会出现2.2V 电压。 根据 Brian 完成的测量(已连接)、4.7K 欧姆显示大约4V。
    ORing 的"A"侧是否有任何其他负载?

    同时、让我在 EVM 上进行测量、以确认在150k 时、"A"为-0.5V。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经检查了 EVM。

    5k A 时、我测量4.6V、-->这意味着0.92mA 的电流。

    在150k A 时、我测量10.0V ->这意味着0.066mA 电流。

    这与 E2E 主题中随附的测量结果一致

    " e2e.ti.com/.../537301"

    再次将结果附在此处以供参考。

    e2e.ti.com/.../1031.TPS241x-Leakage-Path_5F00_Measurements.pdf

    您是否有机会在上并联的额外电阻路径?

    此致、

    Kari。