This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:在 WEBENCH 原理图中查询输入电容器。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663750/lm5022-inquiry-about-input-capacitor-in-webench-schematic

器件型号:LM5022

你(们)好。

我的客户希望使用 LM5022设计升压转换器。

条件如下。

输入电压范围:9~36V

输出电压:54V

输出电流:0.6A

他希望将输入电容器和输出电容器应用为 MLCC。

因此、我通过 WEBENCH 进行仿真、并将结果发送给客户。(请参阅下面的原理图)

我的客户对输入电容器值有一些疑问。

在 WEBENCH 中、输入电容器显示为大约100uF (98.9uF)。

客户有4.7uF/100V 电容器、由于 PCB 尺寸的原因、很难应用超过6个电容器。

因此、如果施加的输入电容为20 ~ 28uF、请检查是否没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    20~28uF 电容器应该正常工作、只需确保输入线路阻抗在输入源和输入电容器之间没有太大的电感。