This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:J1引脚和 VSense 测试点 Sx 之间的电压变化。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651172/bq76pl455evm-voltage-change-between-j1-pins-and-the-vsense-test-points-sx

器件型号:BQ76PL455EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A

大家好、我目前正在使用 BQ76PL455A 芯片及其相应的评估板 BQ76PL455EVM 设计电池管理系统。  正确读取电池组中的所有电压值时出现问题。  我目前正在监控4个二手电动汽车模块、因此8个锂电池单元(每个模块2个)。  当我为评估板供电并开始轮询电压值时、高侧模块上的电压不正确。  根据 BAT8测试点、顶部电池8的电压读数比我从电池实际电压中读取的电压低约75mV、而电池7的 VSENSE7读数比 BAT7测试点高约75mV (与电池8的行为相反)。  就好像电流在大约75mA 的电流下从顶部电池流出并流入底部电池一样。  我之前还使用12节电池配置对此进行了测试、而前两节电池的问题相同。   这可能是由于电路板从其连接的电池组获取电力的方式造成的吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还仔细检查了所有平衡电路中的所有电阻值、它们的读数符合预期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russel、

    这是 EVM 还是您的电路板?

    它听起来像是泄漏的东西-可能是电容、二极管或平衡 FET。

    请务必确保所有未使用的电芯检测引脚都连接到电芯8、顶部也连接到电芯8 (或您使用的最高感应引脚是什么)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的快速回复。 我相信这是与 EVM 板有关的。 BAT7/8和 VSENSE7/8之间的电压差仅在电路板通电时感测。 是的、我将所有高侧电池短路并连接到电池8。 此外、如果它存在泄漏、您是否知道"泄漏"可能来自何处、因为我在使用12芯配置时遇到了相同的问题、其中 Cell11和 Cell12具有与 Cell7和 Cell8现在相同的问题。

    谢谢、
    Russell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    对收音机沉默表示歉意。 您是否取得了任何进展?

    如果没有,您能否共享设置的图片? 我可能会发现这方面的提示。