This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:阶跃负载期间开关频率下降、原因是什么?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663431/lm5088-drop-in-switching-frequency-during-step-load-why

器件型号:LM5088

您好!

我的 LM5088设计在重负载阶跃时的开关频率似乎下降。

请、您能帮我理解原因吗?

电流限制在1、1A 左右、开关频率约为150kHz。

这是我的原理图:

我想指出的是、输入端额外增加了220uF、当我直接在 U1上测量 VIN 时、输入电压会非常稳定。

负载阶跃0 - 0.5A 展示了良好的响应:

负载阶跃0 - 1.6A 在这里、我看到开关频率下降:

绿色= V (+48V:GND)

紫色= I (负载)

红色= I (L1)

如前所述、输入电压不会下降、它是稳定的、因此我相信这不是由压降监控器造成的、

虽然压降监控器是唯一能够引起这种行为的功能、我看到了吗?

请帮助。

谢谢、

HKH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看您的组件选择、我不确定您的环路是否稳定、当引入负载阶跃并且导致频率下降时、可能会出现次谐波振荡/稳定性问题、 由于薄脉冲如此之薄、它被截断为0并完全丢失。 我会使用快速入门计算器检查您的设计、以确保您的设计稳定。 将快速入门设置为 Vin min 和 Vout max/Iout max、以获取稳定设计所需的值。 如果您需要一些快速建议、我将更改以下内容。

    R6 = 10k
    C7 = 2.2nF
    C3 = 1.5nF

    此外、只需观察电感器电流即可。 如果负载电流为0A、则电感器中不应有任何负电流、因为这是一个非同步器件。 我不确定如何测量电感器电流、但一般来说、在非同步降压设计中、占空比应从 DCM 模式大幅变化到 CCM 模式。 我看到占空比发生了变化、但在负载阶跃之前没有看到任何 DCM 运行的证据? 那么、有什么东西不会累加呢? 您的电流探头上是否有交流耦合?


    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="David Baba]Hello、

    查看您的组件选择、我不确定您的环路是否稳定、

    [/报价]

    在计算、仿真和测量中、环路应保持稳定;8kHz BW、20dB gm、 60°PM。

    [引用用户="David Baba"]

    薄脉冲太薄、被截断为0、完全丢失

    [/报价]

    但这应该将 fsw 减半? FSW 下降至2/3……

    [引用用户="David Baba"]

    我将更改以下内容。

    R6 = 10k
    C7 = 2.2nF
    C3 = 1.5nF

    [/报价]

    降低 C3将增加电流仿真斜率、从而降低输出电流能力。 数据表还指出,必须具有匹配的 L、Rs 和 cramp (cramp=gm * L/Rs/a),因此原则上我应该同时降低 L 或相应地增加 Rs。 我将进行测试。

    [引用用户="David Baba"]

    此外、只需观察电感器电流即可。 如果负载电流为0A、则电感器中不应有任何负电流、因为这是一个非同步器件。 我不确定如何测量电感器电流、但一般来说、在非同步降压设计中、占空比应从 DCM 模式大幅变化到 CCM 模式。 我看到占空比发生了变化、但在负载阶跃之前没有看到任何 DCM 运行的证据? 那么、有什么东西不会累加呢? 您的电流探头上是否有交流耦合?

    [/报价]

    我也很好奇;电流是使用 Agilent (Keysight) 1147A 直接在与电感器串联的~ 3cm 导线上测量的。

    我将再次检查并返回。

    谢谢、

    HKH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、减少 C3将增加 Vslope。 当减小 C3时、可能还必须降低 Rsense、以避免达到电流限制。

    但更多的 Vslope 将有助于避免潜在的 SOHO 问题。 增大 Vslope 将影响环路响应、因此我建议使用上面提到的值...

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    负电流是实际值、存在于感应电阻器中。 我相信这可能是由于预充电开关在关断时间开始时激活了~ 300ns?

    我使用各种环路补偿组件进行了实验和测量、但似乎没有什么能达到目的。

    我也看不出 SHO 是如何引起频率下降的。 频率应保持恒定、尽管有 SOHO 吗?

    黄色=门(差分探头)

    红色=电感器电流

    绿色=输出电压

    如果输入电压最高为62V、则频率保持恒定

    我坚信它与压降监控器相关、在这种情况下、数据表中给出的近似值可能不够精确。

    / HKH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    商定、如果器件进入下降状态(占空比饱和)、频率将随着器件尝试调节输出电压而变化。  Vin 上的扰动似乎会导致器件瞬间进入压降模式。