This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:如何为 bq34110创建日志文件

Guru**** 2556160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647738/bq34110evm-796-how-to-create-log-files-for-bq34110

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件:BQ34110BQSTUDIO

您好!

我 使用的是用于镍氢多节电池的 bq34110、 我使用的是 EV2300。 我 使用 bqstudio 成功校准了电压电流和温度。

我正在尝试创建 所需的日志文件。 我正在尝试 使用 bqstudio 创建日志文件。

我单击进入 gpc 循环自动模式

它们要求输入端接电压 EDVo

然后、我可以 看到六个不同的流程图

例如

低温低速率

开始-充电-放松-放电-结束

我已经为电池充满电了

我已在电路板的 BAT+和 BAT-中连接电池

在 BAT+和电池组中连接负载-

我 对下一步有点不确定...

START_CHARGE ...我在为电池充电时应该这么做...

或者、我应该使用充满电的电池来实现这一点。

如果我可以获得一些有关创建日志文件的设置的指导、这将非常有帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jofonia、您好
    请参阅 EVM 的用户指南。 www.ti.com/.../sluubi1

    启动 bqstudio 时、会出现一个开始日志按钮。 您需要使用电子负载进行放电、并使用电源或充电器进行充电。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我已经按照您的建议浏览了 TI 文档。

    我在室温下创建了第一个日志文件、我的电池是 镍氢电池、 总容量为10节电池14.5 Ah。

    我要附上日志文件、以确保我的方向正确、如果我错了、请纠正。

    我只是想确认创建日志文件后的步骤、我已经完成了手册的学习、只是想确保我已经正确理解了它。

    1.创建6个日志文件。

    2.将其提交到 GPC 计算器以获取 CEDV 系数 e2e.ti.com/.../roomtemp_5F00_highrate.log

    3.在 bqstudio 的数据存储器中更新 CEDV 系数。

    4.然后进入 bqstudio 中的编程屏幕、选择 bq34119固件 bundle-002-windows 程序、然后执行 FW。

    5.执行固件后,我不确定 Read srec 按钮的位置。

    6.我不确定高级通信链路

    7.我转到黄金映像窗口 ,并将固件作为 srec、bq.fs 和.df.fs 导出到在 bqstudio 目录中创建的输出文件

    此致、

    Jofina Jijin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jofina、
    很抱歉耽误你的时间。 您的问题是否已解决?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8321.qdscg.zipHiOnyx、

    感谢您的回复。

    根据 Bryan 的建议、我已经完成了合格的排放。

    我可以向您发送我的 gg 文件和日志文件以进行合格的解除。  您能否告诉我 日志文件中的符合条件的放电和 gg 文件行为是否正确。

    如果是、那么我准备好对电量监测计存储器进行编程了。

    只是想检查我之前查询中提到的步骤是否正确?

    此致、

    Jofina Jijin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jofina、

    为了提高可搜索性、在此继续支持此线程:

    e2e.ti.com/.../658389

    此致、
    Bryan Kahler