This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:输出电容器

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663545/bq25601-output-capacitor

器件型号:BQ25601

我能否将三个10uF 电容器和一个47uF 降压电容器并联以确保重负载响应?

这会导致问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    一个"降压"电容器是什么意思?

    如果您希望在 VSYS 输出上放置77uF 的电容、这是可以的。 它不应影响转换器运行。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这就是我的意思。 77uF 的总电容。
    我说的"降压"电容器是指、再增大一个电容器。

    实际上、它不会影响转换器的运行。 我只是要求确保。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    是的、这应该是好的。

    谢谢、

    Joel H