This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:BQ24297的 SYS 电压不好。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662605/bq24297-the-sys-voltage-of-the-bq24297-is-not-good

器件型号:BQ24297

BQ24297、有时会发现系统电源输出电压固定为2.5V、不知道发生了什么情况、断开电池和输入电源、重新启动可恢复为正常电压、这种情况发生在电池插入而未插入电池时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供有关测试条件的更多信息?

    充电器寄存器设置。
    输入电压和输入源功率能力
    电池电压
    流经 SYS 的负载电流(如果有)?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    寄存器是默认设置、输入为5V、负载电流约为400mA、是通用聚合物锂电池。电压仍为5V 时的电压问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    发生这种情况时、您是否可以读取寄存器状态? 充电器上有故障和状态寄存器、以及其他有助于解决此问题的信息。

    您提到的另一件事是、当您插入和取出电池时会发生这种行为? 在这种情况下、电池电压是多少? 是否更换/插入电池上调节的系统电压?


    此致、
    Joel H