This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65070:加电失败

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651948/faq-tps65070-power-on-fail

器件型号:TPS65070

我使用 TPS65070作为 IIoT-System 的电源管理器。
作为电源、我使用 LiPo 或/和 AC。 启动 TSP EN_DCDC1后为高电平,在 CON_CTRL1-Register 中,默认设置为“01111111”
这意味着在下拉 PB_IN 后、当 EN_DCDC1为高电平时、DCDC1-Converter 应启动。 (在下拉 PB_IN 时、POWER_ON 设置为高电平)
连接电源后、TCP 第一次正确引导、DCDC1提供配置的电压。
关闭并将 POWER_ON 拉至低电平后、TPS 的重启不会启动 DCDC1。

如何解决此问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kamal、

    此设备的设备专家将在假期外出、请等待一些延迟。

    如何重启 TPS65070? 为了进行确认、序列是 PB_IN 脉冲低电平、TPS65070启动、在 PB_IN 在15秒内再次变为高电平之前、处理器将 POWER_ON 设置为高电平(或上拉至 TPS65070电源轨之一)。然后、POWER_ON 再次设置为低电平以关闭器件。 第二次按下 PB_IN 时、器件不会启动? 是否有任何 I2C 写入发送到 TPS65070?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡迈勒
    下面是有关 POWER_ON 的简要说明。 TPS 将进入 POWER_ON 2状态并根据编程的序列启动电源轨。

    注意:如果移除了 USB 或交流输入、您必须使用 PB_IN 重新启动。

    10.3.11.5开机
    该引脚是 PMU 的输入、需要拉高电平才能使 PMU 保持上电状态一次
    PB_IN 被释放。 当该引脚在 PB_IN 为低电平时被拉低后、PMU 将立即关闭、
    关闭 DCDC 转换器和 LDO。 如果在 USB 或上有电源时拉高 POWER_ON
    交流电源、TPS6507x 将进入 POWER_2-state 并根据启动直流/直流转换器和 LDO
    已编程序列。 请参阅图34。

    如果这不能澄清或帮助您的情况、请更详细地解释您的启动顺序或重新启动、以便我们更好地了解问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请在下面找到客户的反馈:

    我将再次说明该问题。 我使用 TPS65070作为 IIoT 系统的电源管理器。 只使用三个降压转换器中的一个(DCDC1)。 对于芯片、电源时序的默认设置为011、这意味着应通过将 EN_DCDC1拉为高电平来启用 DCDC1。 当 AC 或 USB 被用作电源时、将 PB_IN 拉至 GND、POWER_ON 拉至高电平并且 EN_DCDC1拉至高电平应该会启动 DCDC1。 但这不会发生。 DCDC1未启动。 仅当电池用作单电源时、此序列会启动 DCDC1、但仅在首次启动时。 通过第二个启动序列、出现的问题与交流或 USB 电源相同。

    您能告诉我为什么 DCDC1不启动、即使设置了所有启动条件也是如此。

     

    此致、

    Kamal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次提供更详细的说明:
    `s 没有问题。
    不幸的是、您的专家的回答对我的情况没有帮助。
    我将更详细地解释我的启动顺序。

    如果仅连接交流或 USB 电压:
    启动:
    将 PB_IN 拉至低电平  将 POWER_ON 拉至高电平  将 PB_IN 释放至高电平  将 EN_DCDC1设置为高电平。 DCDC1-Converter 未启动。
    关断:
    将 POWER_ON 拉至低电平。

    如果仅连接电池:
    连接电池电压后的首次启动:
    将 PB_IN 拉至低电平  将 POWER_ON 拉至高电平  将 PB_IN 释放至高电平  将 EN_DCDC1设置为高电平。 DCDC1-Converter 正在启动。
    首次关断:
    将 POWER_ON 拉至低电平。
    第二次启动:
    将 PB_IN 拉至低电平  将 POWER_ON 拉至高电平  将 PB_IN 释放至高电平  将 EN_DCDC1设置为高电平。 DCDC1-Converter 未启动。
    第二次关断:
    将 POWER_ON 拉至低电平。

    我使用的启动和关断序列与 TPS650710的数据表中所述的序列相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡迈勒

     您能给我一份原理图副本、供我查看吗? 正如您描述的那样、DC-DC1应该启动。 请随时直接将原理图发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡迈勒

     我一直在查看您的原理图。 我没有看到任何明显的东西、但我确实有一些要检查的东西。 我在下面将它们颜色为蓝色。

    10.3.11启用

    为了独立启动每个转换器、该器件为每个直流/直流转换器提供了一个单独的使能引脚

    转换器。 为了使用其使能引脚启用任何转换器、TPS6507x 器件需要处于导通状态

    将 PB_IN=LOW 或 POWER_ON=HIGH 拉低。 编程的定序选项需要为 DCDC_SQU[2.0.0]

    = 101。

    如果 EN_DCDC1、EN_DCDC2、EN_DCDC3设置为高电平、则相应的转换器以软启动方式启动、如所示

    进行了说明。

    将使能引脚拉低可强制器件关断、并具有中定义的关断静态电流

    电气特性。 在该模式下、高侧和低侧 MOSFET 会关闭、整个 MOSFET 也会关闭

    内部控制电路被关闭。 如果禁用、直流/直流转换器的输出被拉低

    Ω 250k Ω 电阻器、对输出电容器进行有源放电。 为确保正常运行、必须使用使能引脚

    端接、不得悬空。

    此外、还为直流/直流转换器和两个 LDO 提供内部定序。 位 DCDC_SQU[0...2]

    在寄存器 CON_CTRL1中定义了直流/直流转换器的启动和关断序列。 具体取决于

    排序选项、EN_DCDC1、EN_DCDC2和 EN_DCDC3上的信号被忽略。 用于自动

    内部定序、未使用的使能信号应连接到 GND

    注意: 如果 SYS 引脚上有负载 、直流/直流不会经历软启动。

    如果 PB_OUT 和 POWER_ON 未与 SYS 上拉、我也看到了一个问题。 我看到您使用的是+3.3V_FPGA。 作为测试、您可能会尝试将它们上拉至 SYS。

    请看一下这些想法、并告诉我您发现了什么。 我将继续查看您的信息、以获取其他建议。