This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953:未使用上拉电源正常

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663729/tps22953-unused-power-good-for-pullup

器件型号:TPS22953

关于 TPS22953未使用电源正常功能的情况、但客户只能通过客户问题来设计 PG 引脚上拉。

请让我检查以下两点:

①When 未使用的电源正常连接上拉电阻、TPS22953能否工作?

我认为这个问题只是大电源电流、但是它本身不会影响负载开关的运行。

如果还有其他问题、请告诉我。

②About 上述"其他问题"、我认为可能的一个原因是增加电流和 OCP (或损坏)。

如果这个猜测是正确的、上拉电阻器是否能够通过高阻值电阻(100kΩ Ω)来降低电流?   

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我不确定我是否理解您的问题、但请允许我帮助澄清。

    1、如果器件的 PG 引脚连接了一个未上电上拉电阻器、则器件仍能正常工作。 如果 PG 引脚保持悬空、它还将允许器件正常工作。

    2. PG 引脚上的100kΩ Ω 电阻器不会导致任何 OCP 问题。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius