This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5032, UCC28730, UCC28740, UCC28710, UCC24612, UCC24636, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663812/lm5023-lm5023

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件:LM5032UCC28730UCC28740UCC28710UCC24612UCC24636UCC28780

我的客户在其设计中使用了 LM5032。

但它们希望降低外设控制电路的成本。

他们是否有任何建议设计?

规格。 如下所示:

1.Vin=320Vdc

2.Vo=12V 直流

3.IO=3.5A

待机功耗<50mW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuan、

    感谢您的关注。 您是否说客户需要更少的外部组件? 还是更小的尺寸在这里最重要?

    您可能会考虑查看具有集成 HV 启动功能的控制器、这些控制器侧重于低系统成本。 如果 PSR (无光耦合器)解决方案可接受,则这些器件包括 UCC28710或 UCC28730;如果首选光耦合反馈,则包括 UCC28740。 您可以在线使用这些器件产品文件夹中的 webench 工具来完成设计、或使用此参考设计作为示例 :www.ti.com/.../PMP10350

    如果首选 PSR、则可以将 UCC24636 SR 控制器与主控制器配合使用。 如果首选 SSR (光耦合反馈)主控制器、它们也可以考虑使用 UCC24612 SR 控制器。

    如果他们正在寻找效率最高、解决方案尺寸最小的解决方案、也可以考虑使用 UCC28780。

    此致、
    John