This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350我想了解过流操作的设置。

Guru**** 2608855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663309/bq78350-bq78350-i-am-inquiring-about-the-setting-of-the-overcurrent-operation

器件型号:BQ78350

尊敬的 TI:

BQ78350我正在询问过流操作的设置。
设置过流规格时、通过将规格放在保护项目的 OCD 部分来测试规格
仅为此器件设置 MAX -32768。
我们目前正在询问如何测试35A、即大约35A。
检查数据表后、您似乎可以在 AOLD 部分中设置规格。
请检查 RSNS = 0和 RSNS = 1之间的差异。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、
    监测计从 CC 读取的校准值中得知电流。 必须使用大于32768的缩放。 bq78350监测计的保护将基于该校准电流。
    AOLD 和 ASCD 阈值是传递给监控器以进行硬件保护的设置、它们应根据您所指示的感应电阻器和 RSNS 位进行计算。 请参阅 bq769x0数据表和/或 bq78350-R1技术参考手册第3.6.1和3.6.2节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    感谢您的回答。

    我们将向您提出如下其他问题。

    电流过流规格约为35A。 是否有方法在大约35A 的电流下对其进行测试?
    =>在电流过流规格设置时、规格被放入保护项目的 OCD 部分、并且测试正在进行中。
    仅 为此器件设置最大值"32768mA (约32A)"。

    2.现在是否可以将1mA 单位更改为10mA 单位?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、
    显然、IPSCALE 的电流调节不适用于 bq78350-R1、您可以按建议进行2分频、也可以进行10分频。 您可能会遇到校准值的限制。 请参阅文章 :e2e.ti.com/.../633364