This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:UCC256301 LLC 全桥解决方案

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, UCC28950, UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652205/ucc256301-ucc256301-llc-full-bridge-solution

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件: UCC28950UCC28951-Q1

尊敬的先生:

祝你度过美好的一天!

我的客户希望开发 UCC256301 LLC 全桥解决方案、TI 是否有 参考设计或其他建议?

电气规格: VIN=385VDC  Vo=750V/1.8KW。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    感谢您的提问!

    我们拥有许多工具、可帮助客户使用 UCC256301进行设计。

    当然、还有数据表、但我们还有:
    应用手册: www.ti.com/.../technicaldocuments
    TI Designs: www.ti.com/.../toolssoftware
    EVM: www.ti.com/.../toolssoftware
    设计计算器: www.ti.com/.../technicaldocuments
    型号: www.ti.com/.../toolssoftware

    这些工具应能帮助您的客户"快速开始"使用 UCC256301进行设计。

    如果回答您的问题、请按绿色按钮告知我们、否则如果您有其他问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我遇到了相同的问题,我使用了您上面提到的工具,但设计人员不可原谅地显示我的规格不受 Vout54.8V Iout_25A 支持。 您是否愿意建议部件进行此设计?这是一个电池充电器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    您的输入电压怎么样?
    基本 PWM 建议 UCC28950。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    感谢您关注 UCC256301。 目前、我们没有 LLC 全桥参考设计可用。 您可以在此功率级别考虑相移全桥拓扑。 您可以选择使用 UCC28951-Q1。

    此致、
    本·洛夫