This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:正确的降压/升压解决方案

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651265/tps55165-q1-correct-buck-boost-solution

器件型号:TPS55165-Q1

您好!

我正在寻找适合电源的降压/升压转换器/控制器、其规格如下:-

输入= 8V 至32VDC

20mA 时输出= 12V。

由于负载电流低至20mA、因此需要考虑效率

请提供建议

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以启用低功耗模式、该模式将跳过脉冲并降低开关损耗、从而提高轻负载下的效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    我尝试了解决方案、但这个 IC 或我的电路似乎在降压/升压模式下不工作。

    结果如下

    1.我使用 webench 尝试了解决方案并下载了结果。 在通用板上构建相同的电路以进行验证。

    2.电路在降压模式(输入电压>15VDC)下工作正常,输出电压为12VDC

    3.施加的电压降至8V,未观察到输出。 (只有几 mV)

    4.根据仿真电路重新检查连接、一切看起来都是正确的。

     现场的典型电源场景

    10.8V

    2. 24V

    3.14.4V

    4.8.6V

    是否有人可以帮助使电路处于工作模式? 8至32VDC 的完整输入电压范围

    e2e.ti.com/.../TPS55165_5F00_vin_3D00_8.6V.pdfRegards

    Chetan Kulkarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布局起着关键作用。 如果您没有遵循数据表中提供的布局指南、则可能会出现可能影响器件正常运行的噪声问题。 请订购 EVM 并进行评估。 它将支持您所说的应用场景。 由于大多数功能都是集成和预设的、包括环路补偿、因此它不需要太多外部组件、但另一方面、除了 EVM 上使用的外部组件之外、没有太多的空间可供选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    是否有任何方法可以帮助我们评估通用板上所构建电路的基本功能?

    我知道这款芯片在高频下工作、布局起着关键作用、但这是否会真正停止 bcuk-Boost 运行? 我可以理解、布局在纹波、负载调节等整体性能中发挥着至关重要的作用、但我不能认为在基本操作中出现故障的任何原因。

    如果 IC 可在降压/升压模式下工作、则至少应尝试将电压调节至接近12V、并且不应停止提供输出。 我的陈述是否正确?

    在通用电路板电路上、我不担心性能参数、而只是检查基本功能。

    此致

    Chetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在8V 输入下监控 L1和 L2电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我监控了 L1和 L2上的电压。 大约为5V。

    我观察到一些我无法理解的问题。

    • 施加的 Vin = 8.6V、观察到的 Vout = 6.2V
    • 逐渐增加的 Vin、在14.6V 时、Vout 为11.98V
    • 在30V 和 Vout 稳定之前检查相同。
    • 电压逐渐降低至8.6V、输出电压稳定为11.98V。
    • 在输入电压8.6V 关闭电源并重新启动的情况下、观察到 Vout 为6.2V。
    • 在输入电压大于输出电压的情况下检查 、输出电压为11.98V、然后降低电压、但输出电压稳定。

    看起来电路在输入电压<输出电压时无法进入升压模式。 但当输入电压大于输出电压时,它会正确地生成输出电压,然后自动从降压切换到升压。  如果是这样、那么在启动条件下升压模式下不工作的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的描述、您的电路板在开关期间似乎有很多内部压降。 如果 Vin=8.6V、L1应该具有8.6V 的高电平、但您只能看到大约5V。 正如我已经建议的、请订购 EVM 并使用它进行评估、以便您节省时间。