This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95490Q5MC:LSet 电阻器设计与放大器;VOS 引脚布局建议

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663588/csd95490q5mc-lset-resistor-design-vos-pin-layout-suggestion

器件型号:CSD95490Q5MC

你(们)好。

在标题中、我有两个关于 CSD95490的问题。

1.您能否建议如何设计 LSet 电阻?

2. CSD95490Q5MC VOS 引脚的布局规则是什么? 我们应该将其路由到接近负载的位置吗?

谢谢!
 

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊
    我正在研究这个问题-应该在24小时内为您提供答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊
    下面是选择 LSet 的公式:

    RLSET kΩ Ω]= 2.04e-9 * L4–2.48e-6 * L3 +1.79E-3 * L2 + 3.99e-1 * L + 1.61e1
    L -输出电感值、单位为 nH
    RLSET -从 LSET 端子连接到 GND 的理想电阻值(可以使用最接近的标准电阻值)

    Vos 应连接到电感器焊盘上的输出端。