This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:电池平衡

Guru**** 2590890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663354/bq76920-battery-balancing

器件型号:BQ76920

大家好、我将 bq76920用于3节锂离子系列电池的监视和平衡。 在我们的系统中、电池平衡在充电和放电期间的3.5V 至4.2V 电压范围内正常工作、但低于3.5V 时、其中一节电池耗尽了平衡。

电池1 (伏) 电池芯2 (伏) 电池芯3 (伏)
4.027.   4.04 4.04
3.65 3.68 3.65
3.63 3.64 3.63
3.61. 3.62 3.62
3.525 3.361. 3.371
3.505. 3.288 3.380

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!
    我不完全理解您的操作、但 bq76920无法平衡相邻电池。 它应该能够同时平衡电池1和3。 平衡将在低电压下工作、但如果电池接近放电状态、则不建议进行平衡、因为这是能量损耗、并且由于容量可能不匹配、因此一个电池可能会更快地下降。 平衡通常用于在充满电时匹配电池。
    如果您使用的是低电压电池、那么您当然会在较低的电压下进行平衡、这也会使电池接近充满电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当电池处于放电模式时、我应该禁用平衡吗??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!
    这由您决定、但通常您不想在放电期间进行平衡。 当然不是在低电压下。
    使用 bq76920时必须停止平衡、它本身不会停止、它相信主机知道编程了什么控制。