This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找合适的 IC

Guru**** 2557340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650926/seek-for-appropriate-ics

 工程师好、

我对贵公司的产品和芯片有疑问。

我需要升压转换器芯片或 EVB。

我需要的规格如下所示。

我希望输入电压为2-5V。
2.我希望输出电压超过90V。
3.我希望输出电压从0V 摆动到90V (最大输出电压)。
4.我希望产品具有一定的摆幅频率。

我搜索贵公司的主页查找上述产品、但找不到合适的产品。

您能否推荐符合上述规格的合适产品?

此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不同 Vout 下的功率级别是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoixiao、

    很抱歉耽误你的回答。 输出功率约为3W。 相反、我希望产品保证输出电压高达100V。
    摆幅频率应超过100KHz。 感谢您的支持。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我们没有从2-5V 输入到100V 输出的简单解决方案阶跃。