This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300:BQ8015dbt

Guru**** 2588125 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652154/ev2300-bq8015dbt

器件型号:EV2300

您好!

最近,我使用 EV2300连接到 PCB,通信(SMBus)最初是正常的。  但我不小心将 P+短接至 SMBC 和 SMBD,、通信不正常、因此我检查了 PCB 并发现两个连接至 SMBC 的电阻器100Ω Ω 断开、SMBD 断开了、我更换了两个电阻器、发现通信仍然不正常。 我,了连接到另一个 EV2300的 PCB、发现现在通信正常、因此我确信第一个 EV2300已断开。

现在我想根据 sluu159e.pdf 修复第一个 EV2300 ,我检查了 R13 R14 R15 R16 R21 R22 R23 R24  是否正常,U1 U2是否正常。 因此、我建议将 U6(bq8015dbt)拆内部。  下面的波形显示它可以发送数据、但不能接收数据、所以里面有一些东西(bq8015dbt)。

现在我想进一步验证它、但我知道 bq8015是一个 MCU、需要编写程序。 您能给我一个已经编程的 bq8015dbt 吗?

以下是我的地址:

地址:   中国广东省深圳市南山区南山街南山数字文化产业基地东塔2003号

深圳 RealOne Technologies Co.、Ltd

Emial:zhaoming.lian@realonetech.com

手机:(+86) 136-6720-1467

网址: www.realonetech.com 

谢谢!!!

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laker:

    您可以尝试订购 EV2400吗? EV2400更具即插即用性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们公司拥有 EV2400 ,我只想维修 EV2300、只需要一个已编程的 bq8015dbt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、
    遗憾的是、我们无法向您提供预编程的 bq8015 IC。 很抱歉、我们无法帮助您修复 EV2300。