This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:滤波电容器在上电期间烧断

Guru**** 2475435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663597/tps5430-filtering-capacitor-getting-burnt-during-power-on

器件型号:TPS5430

我们 将  TPS5430DDA IC 用作   电源 PCB (U14、U16)中的稳压器。

我们  观察 到                     、在使用 TPS5430 IC 的电源板中、与 TPS IC 一起使用的滤波电容器 C36、C45在首次上电期间会烧坏

U14输出电压为7.5V、电流为1.5A (外设- LCD、步进电机驱动器)

U16输出电压为6V、电流为1.6A (外设- 10W 灯负载)

请参阅下面所附的电路以了解参考指示符。   TPS 的输入 为 12V 、来自    稳定的 SMPS (Meanwell: RS-75-12)


电容器    

C43、C61、C62

陶瓷 电容器 - 4.7uF/50V

C36、C45

钽 电容器 - 330uF/16V

C35、C37、C44、C46、C48、C60

陶瓷 电容器 - 0.1uF/50V

C47、C59

钽 电容器 -10uF/16V

请检查 C36和 C45是否可能出现故障、并告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、

    最常见的原因是反极性。  您确定电容器安装正确吗?  您还可以检查浪涌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    电容器安装正确,毫无疑问。 此外、观察到的浪涌电流最大为2A。

    此致、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav、

    似乎必须存在某种过度的压力。 反极性、施加的电压高于额定值或 RMS 纹波电流过大。 另一种可能是您在组装过程中对电容器进行了物理损坏。