This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A /轻负载时的输入电流振荡

Guru**** 2561020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650910/bq25703a-bq25703a-input-current-oscillation-at-light-load

器件型号:BQ25703A

您好!

客户要求输入电流在轻负载运行时通过对 RAC 和 RSR 使用10m Ω 振荡。 他们还评论说、可以通过将其从10m Ω 更改为20m Ω 来改善这一点。

这是我使用带有默认外部组件的 EVM 检查的波形。 我可以按照他们的要求看到输入电流振荡。 我还会尝试使用20m Ω 进行检查、但我需要更多时间。

您能否提供您的意见、以确定这是否正常运行? 另外、我希望您在工作台上用10m Ω 和20m Ω 来检查这一点。

[测试条件]

  • 电池:未连接(无电池)
  • 输入电压:5V
  • MinSysVolt :8448mV
  • 负载:100欧姆电阻

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 bq25703A 轻负载下、转换器以 PFM 模式运行。 它是迟滞控制。 当输出电压较低时、转换器开始突发开关脉冲以恢复电压。 当电压足够高时、开关脉冲将停止、直到输出电压再次变为低电平。

    我会说测试波形可以正常运行。 10m Ω 和20m Ω 可能会影响波形、因为 bq25703A 使用其信息进行内部控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我继续评估并发现、使用20m Ω RAC 时 SW1停止、输入电流稳定。 之后、我还将  ChargeOption1寄存器中的 RSNS_RAC 值更改为20m Ω、然后输入电流再次振荡。 t

    客户不想看到这种不稳定的开关噪声、因此他们希望使用20m Ω 和 RSNS_RAC = 10m Ω、如下所示。

    您能否再次询问您的团队、哪一项设置和操作正确?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 RAC 值更改为20m Ω 并将 Reg0x31[3]设置为10m Ω、使得 bq25703A 以较低的电流从 PFM 运行至 PWM。 这就是为什么波形在该负载条件下不同于 PFM 波形(它不是不稳定的开关波形)。 它只是在轻负载时具有更高效率的突发模式)。

    如果通过将 RAC 值更改为20m Ω 并将 Reg0x31[3]设置保持为10m Ω 来将 PFM 更改为 PWM 转换电流阈值、我希望客户在移除输入源时检查 VBUS 电压。 移除输入源后、VBUS 是否还有剩余电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    很抱歉耽误您的回答。 我尚未收到客户的波形、但我使用 EVM 进行了检查。 Vbus 在 Vbus 关闭后降至0V、如下所示。 如果 Vbus 在输入源被移除时仍有电压、您会有什么问题?

    此致、

    Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题是:bq2570xA 没有电感器处于电流保护状态。 当 PFM/PWM 转换点被向下移动并且 PFM 运行丢失时、bq2570xA 可以允许电池能量传送到 VBUS。 在所有情况下、我无法保证电池能量不会输送到 VBUS。 如果客户进行了全面评估、没有发现任何问题、转换器在所有临界情况下都是稳定的。 他们可以根据需要使用器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    感谢您的支持。 让我更详细地了解您的评论。
    您能否再次解释条件" PFM 操作丢失"的含义?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着转换器无法运行 PFM。 PFM 可实现较高的轻负载效率。 每个 PFM 脉冲 可以使 平均电感器电流 正向。 如果转换器将 PWM 保持在空载或极轻负载状态、并且无法运行 PFM、则必须确保在移除输入时 bq2570x 在 VBUS 上没有剩余电压。