This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将415 C 降至5Vdc

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663711/how-to-step-down-415-c-to-5vdc

主题中讨论的其他器件:PMP10397

您好!

是否有一种简单的方法将415V AC 50Hz 降至5VDC @100mA?

该电路还需要物理尺寸较小。 它只为一个 PIC 微控制器和几个 LED 供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dirkie、

    感谢您关注 TI。 反激式转换器在这种用例中会很好地工作。 了解一下 PMP10397。 它与您的设计要求相当相似:www.ti.com/.../PMP10397

    此致、
    本·洛夫