This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62046:TPS62046

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62046, TPS82084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663723/tps62046-tps62046

器件型号:TPS62046
主题中讨论的其他器件: TPS82084

您好,

‘m TPS62046时、数据表上的输出电流为1.2A、 工作时电路消耗的电流低于1A、但芯片发热。在我的电路中、我使用的电感为1008CS-472XGLC。 我不知道为什么。

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    这是一个非常旧的器件。 您需要它满足哪些规格?

    该电感器也不是一个好的功率电感器。 它具有4欧姆的 DCR!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    非常感谢!它确实不是功率电感器!当我选择电感器时、电感器的 IRMS 和 Isat 有何区别
    我应该重新调整到的参数?
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您可以从 D/S 中的列表中进行选择 此外、我可能还建议使用 TPS82084等电源模块、该模块具有更简单的设计。

    Isat 和 IRMS 通常在电感器 D/S 中定义 IRMS 是产生温升的电流、而 Isat 是产生电感下降的电流。 我们需要电源的两个额定值。