This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:最小值自举电容器

Guru**** 2578795 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663465/lmr14020-q1-minimum-value-bootstrap-capacitor

器件型号:LMR14020-Q1

尊敬的团队:

在1MHz 至1、5MHz 的范围内运行 LMR14020-Q1时、自举电容器所需的最小值是多少? 我们计划在20年的寿命内将这一价值提高一倍、以节省成本。 在这种情况下、这是正确的假设吗?

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将研究这个问题、并在周一返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    我建议您使用0.1uF 电容器。 如果自举电容太小、IC 可能会触发升压 UV。

    0.1uF ~0.47uF 正常。

    此致

    Edwin Zang、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Edwin、这对您有所帮助。

    Lutz