This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于3V 至5.5V 电压范围输入的 DDR3 VDD 和放大器;VDDQ (1.5V)稳压器

Guru**** 2473020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663347/ddr3-vdd-vddq-1-5v-regulator-for-3v-to-5-5v-voltage-range-input

主题中讨论的其他器件:TPS51200

大家好、

有人能不能建议我使用 DDR3内核电压 VDD 和 VDDQ (1.5V)稳压器 IC。

稳压器应支持3.3V 和5V 的输入。

正在等待您的回复。

提前感谢您的帮助。

此致、
Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将研究这个问题、并在周一返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、我还选择 了 TPS51200作为灌电流和拉电流 DDR3终端稳压器。

    建议使用相同的内核稳压器。

    谢谢你。

    此致、
    Ananthesh