This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070成为单个 PFC

Guru**** 2611325 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663806/ucc28070-ucc28070-to-be-a-single-pfc

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: UCC28180

你(们)好,先生

我可以将 UCC28070用作单个 PFC 吗? 如何更改?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!
    只需使用 IC 的 GDA 输出和 CSA 部分、即可将 UCC28070用作单相 PFC 控制器。
    然后、由于未使用 GDB、该器件被设计成从 GDA 提供满负载功率。
    但是、使用 UCC28180等非交错式 CCM 控制器中的一个更便宜、更容易。
    此致
    John