This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:关于正向调节模式

Guru**** 2619085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650350/lm74700-q1-about-forward-regulation-mode

器件型号:LM74700-Q1

大家好、

我的客户希望了解正向调节模式。

假设使用状态是什么类型?

此外、正向稳压模式下的栅极电压有何行为?

它是下图的黄色部分。

我使顶部变为6V

请指出问题是否正确。

此致、
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    感谢您发表问题。
    让我明天回到这个问题上。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari-San

    感谢您的快速响应。

    我非常抱歉要花你的时间,但我感谢你的来信。

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari-San

    您能告诉我这方面的进展吗?

    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    在正向调节模式下、阳极至阴极电压、外部 MOSFET 的栅极由 LM74700控制、以实现20mV 的阳极至阴极电压。

    让我们假设启动行为。 在启动期间、由于 LM74700开启时间很短、外部 MOSFET 的体二极管将导通、阴极将比阳极低一个二极管压降。 阳极-阴极约为600mV 大于50mV、MOSFET 的栅极将打开以实现20mV 阳极阴极电压。 现在栅极电压的值将取决于负载电流:

    对于 MOSFET"DM6007LFG"、在2A 负载电流下、 为了满足20mV 阳极阴极稳压要求、栅极阳极稳压接近于高于3.5V、因此 Rdson 为10m Ω。

    即10m Ω* 2A = 20mV。 请参阅下图。

    现在、负载电流增加至4A、然后将栅极阳极稳压至接近6V、从而使 Rdson 为5m Ω(因为5m Ω* 4A = 20mV)。

    现在、如果负载电流降至1A、则栅极阳极稳压接近3.25V、因此 Rdson 为20m Ω。

    在正常运行中、栅极阳极的工作电压范围为 Vth (MOSFET)至12V。 在上述情况下、它将是3.25V 至8V (或10V)。

    我们建议选择 FET、使20mV/LoadCurrent < Rdson < 100mV/LoadCurrent。

    此致、

    Kari。