This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61197:电感计算

Guru**** 2589620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663628/tps61197-inductance-calculation

器件型号:TPS61197

尊敬的 TI 团队:

这是我的第一个 LED 驱动器设计、我想使用 TPS61197

我尝试计算电感器值。

我成功计算了 IL (DC)= 1、947A。

(其中:VIN = 24V、Vout = 92.5V、Iout = 480mA)

对于 Delta_IL (P-P)、我不知道应该具有哪个值。 此外、我不知道公式中的某些单位。

我认为 Delta_IL_(P-P)的单位是(A)、但我不确定。

您能否说明使用了哪些装置? 我应该拥有哪一个 Delta_IL_(P-P)?

非常感谢、

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、
    您可以使用数据表中的公式(7)来计算电感器纹波电流。 如其所示、它与您选择的开关频率和电感有关。 例如、如果您使用68uH 电感器和200KHz 开关频率、则将得到 Delter_IL (P-P)= 1.29A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我理解。

    此致、
    Nicolas