This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:UCC2818查询

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663672/ucc2818-ucc2818-query

器件型号:UCC2818

你(们)好

我们在现有设计中使用 UCC2818。。在近10%的 PCB 中、在初始开启时会发出2-3秒的嘶嘶声。。您能告诉我们这种嘶嘶声的原因是什么。。。更换 IC 后、问题得到了解决。

请对此问题提出一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Star:
    软启动时间很长时、误差放大器的输出可能会在很长的时间内低于0.33V。
    UCC2818将此视为绕过正常 PWM 开关的零功率条件。
    对于极低的脉冲重复率、栅极驱动器可能会在全脉冲宽度下突发打开和关闭。
    这将导致音频噪声问题、如您报告的嘶嘶声。
    如果启动时间较长并且启动到空载条件、则此问题最坏。
    您应该将软启动时间增加至所需的最短时间、或者确保误差放大器(VAOUT)的输出始终高于0.33V。
    增大 IAC 输入端的电阻有助于增大 VAOUT 的值
    此致
    John