This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:UCC29002的 DS 和应用手册之间的公式不同

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663762/ucc29002-equation-different-between-ds-of-ucc29002-and-app-note

器件型号:UCC29002

尊敬的专家:

我发现 UCC29002数据表和应用手册 SLUU137B 之间有一些不同。

您能帮我确定在当前设计中应该使用哪一个?

UCC29002数据表

 

ZHCU137:

UCC29002数据表:

 

ZHCU137:

 

UCC29002数据表:

ZHCU137:

谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新"不同器件"图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    数据表推荐了一种计算补偿组件值的特定方法、该方法可使交叉频率达到单个模块交叉频率的十分之一、而应用手册使用一种更简单的方法来计算补偿组件、从而使交叉频率达到单个模块交叉频率的百分之一 频率。
    应用手册中的参考设计的设计人员根据其对 较低频率系统响应的特定设计要求选择了这种方法。
    如果您希望使用更通用的优化响应、则应使用数据表中的公式

    此致

    John